This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:TPS546D24S 与 TPS546D24A

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218037/tps546d24s-tps546d24s-vs-tps546d24a

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

您好!

我们在某种设计中使用了 TPS546D24ARVFR 稳压器、电路板已经制造完成、可用于组装、但 TPS546D24A 目前尚未供货。 我们的采购团队推荐的是第二货源选项 TPS546D24S。

这两个器件之间没有任何差异。 这两个器件之间究竟有何差异?

TPS546D24S 可用于替代 TPS546D24A。 请确认。

谢谢你!

此致、

加金迪兰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24S 是 TPS546D24A 的新的快插兼容版本、具有一些额外的 PMBus 功能并改进了 AVIN UVLO 以启用/PMBus 启动时间。

    IC_DEVICE_ID 后缀(最后一个字节)已更新为系统内可发现性的唯一标识符、但所有引脚检测电阻器和编程选项保持不变。  只要系统固件可以容忍新的 IC_DEVICE_ID 后缀、它就应该与现有 PCB 和编程解决方案兼容。

    新的 PMBus 特性为:

    EXT_WRITE_PROTECT 可让用户在功能相关 PMBus 命令的写保护组方面具有更大的灵活性、以限制器件将接受的配置更改、包括禁止对 EXT_WRITE_PROTECT 进行写入访问的能力、 永久锁定写入访问权限、以保护配置不受访问 PMBus 的恶意行为者的更改

    提供16位密码的密钥。  如果在恢复或上电时将非零值存储到密钥、则配对码命令会阻止对 STORE_USER_ALL 和 EXT_WRITE_PROTECT 的写入访问、从而允许用户在永久锁定 EXT_WRITE_PROTECT 并使 EXT_WRITE_PROTECT 处于解锁状态之间选择中间保护级别。  为了最大限度地降低对暴力攻击的敏感度、每次 AVIN 下电上电尝试3次失败后、密钥将禁用。

    为提高安全性、TI 建议客户编程密钥:

    1) 1)使用唯一标识符对 MFR_MODEL 和 MFR_SERIAL 进行编程

    2)使用 MFR_MODEL 和 MFR_ID 的私钥散列(以及其他受保护的信息)编写密钥,以便为每个系统使用唯一但可发现的密钥。  这将阻止访问1台设备的恶意用户访问所有类似设备。

    如果不使用 EXT_WRITE_PROTECT、用户可以将其编程为8000h、以锁定对 EXT_WRITE_PROTECT 的访问。