This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何了解 BAT、VC 和 CB 引脚的最大电压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217465/bq79616-q1-how-to-understand-the-max-voltage-of-bat-vc-and-cb-pin

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

海量专家

浏览了数据表、发现 BAT、VC 和 CB 引脚的最大电压为100V、如何理解100V、为什么需要100V 这么高?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    绝对最大额定值是在特定引脚上不能超过的限值、这需要考虑引脚可能承受的瞬态/尖峰。 超出这些限值可能会因电气过载(EOS)或电感应物理损坏(EIPD)而受损。  

    段落。 在 bq79616数据表的应用和实施中、 VC 建议使用 BAT/CB/CB 引脚组件来减轻可能暴露在引脚上的瞬变/尖峰。  

    谢谢!

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    您讲了很多、但没有解决我的问题。  我的问题是、为什么需要100V?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    bq79616最多支持16节电池、每节5V。 因此、VBAT = 16*5V=80V 是器件的最大建议工作范围。 然而、考虑到瞬变和其他可能的尖峰/测试条件、VBAT 需要留出绝对最大电压、因此100V 是绝对最大电压。  

    谢谢。

    海伦