This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:锂亚硫酰氯和锂亚硫酰氯电池组电量监测

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213867/bq34z100evm-lithium-thionyl-chloride-and-lithium-sulfuryl-chloride-battery-packs-gauging

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好  

我刚刚订购了 BQ34Z100EVM 板。 我想将它 与一些电池组配合使用、即:

-4系列3并联锂亚硫酰氯 (初级、每节电池容量29Ah、3.67V 800mA 最大恒定电流)

-4系列3并联氯化硫锂 (初级、每节电池容量32Ah、3.93V 2000mA 最大恒定电流)

我 在 Battery Management Studio 中的"Chemistry"选项卡中没有看到任何匹配的模型。 我向 TI 支持 寻求帮助、他们把我送到这个论坛寻求帮助。 您能 建议 我应该采取哪些步骤才能将 BQ34Z100EVM 板与我在前面提到的电池一起使用、或者向我指出我可以使用的任何资源吗? 非常感谢!

此致  

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    检查您是否安装了最新的电量监测计化学物质更新程序、并查看是否列出了您的型号。

    否则、使用 GPCCHEM 工具找到最接近的匹配结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的答复。

    我安装了最新的化学更新,我可以看到一些锂亚硫酰氯电池,但列表上没有锂亚硫酰氯电池。

    我将使用 GPCCHEM 工具、但如果我找不到足够接近硫化物的任何匹配项、是否仍可以将电池送到德州仪器进行建模? 我知道在这个论坛上有人建议过这个选项-我想知道这个过程是如何工作的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未找到匹配项、则需要发送单元格进行表征。 它将需要3至9个新电池、并且需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的答复。

    表征一个细胞通常需要多长时间? 几周还是几个月? 涉及哪些成本? 我假设每个电池单元都不同、但如果能告诉我平均所需时间、那就太棒了。

    我是否需要按照目标配置发送连接的电池(在本例中、3个并联电池组、每个电池组包含4节串联的电池)? 还是只需要发送单节电池?

    最后、您能否自行表征细胞? 如果是,这一过程涉及什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常需要4周时间。 免费。 特征评定流程过于复杂、无法在 E2E 上进行说明。 我们需要三节单独的电池、它们在一个电池组中未连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    对不起、我没有提前写下-我在年假里呆了几天。  

    好的、非常好。 我是否可以阅读任何解释特征评定流程的资源?

    将电芯发送到什么地址?  

    谢谢!

    此致  

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有当地的 FAE 联系人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我在英国。 我在 TI 网站上找到此地址:  

    德州仪器英国

    皇家队
    奥特林查姆路353号
    M22 4BJ 曼彻斯特
    英国

    我应该在这里发送电芯吗?

    非常感谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通常采用的工作方式是让客户与 TI 现场应用工程师合作、后者负责协调位于达拉斯的团队。

    请给 TI 英国办事处发送电子邮件、并要求指派为 TI 产品提供支持的 TI 现场应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 感谢您的帮助! 然后我会联系 TI 英国办事处。