Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
我有一个应支持 PD 的电源、为此、我正在使用 TPS25750。
当我把它连接到 PD 支持 mu USB-USB 的电源上时、它可以正常工作、协商电源的最高可用功率。
但是、在几种情况下、我可能希望使用可用的较低电压 PDO 之一。 这可以在运行时实现吗?
目前、我将通过 I2C 进行所有通信和设置、因此我可以完全控制 I2C 命令。
不能在 GUI 中进行此设置、因为选择较低电压的需求取决于外部参数(如温度)。
我在寄存器0x31中收到了正确的 PDO、只是不知道如何从软件自由选择这些 PDO。
此致
维达