This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:I2C 接地

Guru**** 2548620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217850/bq76942-i2c-grounding

器件型号:BQ76942

大家好、我正在从事一项采用 BQ76942的设计、我对事物如何接地有疑问。  

BQ76942EVM 原理图 为例、BQ76942似乎应接地至 BAT-(BQ76942的 VSS 连接至 BAT-)、而其通信的 MCU 则接地至 PGND (MCU 的 QGND 连接至 PGND)、即 外部世界 看到的"实际"接地。

这意味着 I2C 总线每一侧的接地端通过电流感应电阻器(EVM 原理图中的 R24)进行隔离。 根据数据表、调整该电阻器的阻值时确保其两端的电压不超过+/- 200mV (在本例中、这意味着使用25m Ω 的电阻器)。 这意味着、在最坏的情况下、BQ76942接地和 MCU 接地可能相隔~200mV、对吧?  

1.这种接地间隔对于 I2C 通信是否可以、即使具有更高的分离电阻也是如此?  在我的用例中、检测电阻 应为25m Ω(而 EVM 上是1m Ω)、以实现最佳测量分辨率。

2.如果是,为什么? 如果不是、应如何将事情接地以避免问题?

我对使用多接地的设计没有太多经验、只是想确保 I2C 通信尽可能稳健。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    我来解释一下我们推荐如何将 BMS 接地。

    电池组负极端子(BAT-)应连接到感应电阻(R24)的 SRP 侧。  

    IC 接地(VSS)由 BAT-通过网带连接线馈送。

     BMS 充电器/负载侧的负极端子(PGND)应连接到检测电阻(R24)的 SRN 侧。

    请注意感测电阻接地路径是如何与 IC (VSS)的接地端隔离的。 由于 BMS 高度依赖感应电阻器进行电流测量和保护、这是为了避免噪声并获得出色的精度。

    至于 I2C 通信问题、I2C 线路上的通信不应成为问题、因为 BQ76942为 FET 使用高侧驱动器、并且 IC (VSS)的接地端没有太多噪声。 只需确保 SDA/SCL 线路连接到建议的10k 上拉电阻器值。

    此致、
    何塞·库索