This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:请求具有双向电流限制功能的电池备份设计!

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216768/lm5177-battery-backup-design-with-bidirectional-current-limit-functionality-requested

器件型号:LM5177

适用于 LM5177电池备份系统。

 我需要了解如何设计双向限流功能!

      负极-> 2A -为电池充电

                和

      正极-> 4A -对电池放电

到目前为止、我只找到了正向或负向电流限制功能、我在同一个设计中都需要它们!

是否有建议?

// Fredrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止收集的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrich:

    您可以 使用 内部峰值电流控制环路进行放电、也可以使用内部恒定电流环路进行充电。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这样吗?

    *** CC ( 充电和放电)

    更改方框图:内部恒流传感器信号的极性。 ISNSN 和 ISNSP

    *** CV 充电(蓄电池最高电压)

    外部线性 VIN (VBAT) CV 调节

    *** CV 放电

    是正常反馈(FB)配置。

    如何实现充电结束? 监测 IMONOUT 信号?

    // Fredrich

    锂离子电池充电拓扑简介。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrich:

    该解决方案仅具有 CC 级和 CV 级。 可通过外部电路通过监控 充电电流来完成充电结束

    请注意、 IMONOUT 可配置 为 电流监控或电流限制。 请参阅数据表8.3.11电流监控和电流限制控制环路

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    简而言之、这个方框图/构件块是否正确? (遗漏了什么?)

    *** CC ( 充电和放电)

    更改方框图:内部恒流传感器信号的极性。 ISNSN 和 ISNSP

    *** CV 充电(蓄电池最高电压)

    外部线性 VIN (VBAT) CV 调节

    *** CV 放电

    是正常反馈(FB)配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrich:

    对于 CC 充电和放电:

    CC 电荷:内部恒定电流环路(ISNSN & ISNSP)

    CC 放电:内部峰值电流环路(CSA 和 CSB)

    此致、

    冯志