This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 电路故障。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217562/ucc28180-pfc-circuit-failure

器件型号:UCC28180

您好!

我使用 UCC28180设计了一个2.5kW PFC。

而 testing.it 则提供了隔离式230VAC 输入(来自不带汽车变压器的电源)。 陶瓷输出电容器爆炸、测试失败。

我们按照 UCC28180EVM-573中的加电程序执行了测试程序。 我们刚刚打开了主电源、辅助/偏置电源关闭、负载关闭。

输入侧使用了10A 的保险丝、测试后未损坏。 电解电容器也看起来很好。

您能否共享您的电子邮件、以便我们进一步讨论故障排除的详细信息。

此致、

萨哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajal:

    我已发送连接请求。 请在此处发送所需的详细信息。

    此致、

    哈里什