This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:通过 BQ25601认证和 IEC 62368-1

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215136/bq25601-bq25601-certification-to-iec-62368-1

器件型号:BQ25601

我们是一家位于都柏林的医疗设备公司,目前正在开发一种新型医疗设备。

我们正在考虑使用 BQ25601充电控制 IC。 我知道该器件符合 IEC 62368-1标准。

您能否确认这一点、如果是、请分享一份 CB 报告?

非常感谢。

巴勃罗·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    BQ25601具有 IEC 62368-1证书。 请告知 CB 报告的电子邮件地址。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    电子邮件地址是 pablo.martin@fire1foundry.com。

    谢谢你。

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    只是对此进行跟进。 您可以将报告发送至以下电子邮件吗?

    谢谢。

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    已发送。

    谢谢。

    宁、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ming。