This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:如何了解 Vout、I2C config 和 Vsense (VOSNS/GOSNS)的关系

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215423/tps62872-q1-how-to-understand-the-relation-of-vout-i2c-config-and-vsense-vosns-gosns

器件型号:TPS62872-Q1

根据芯片手册,VOUT可通过改寄存器VSET 值进行调压,同时采集VOSNS [7:0]GOSNS(GOSNS这里称VFB )的反馈电压。

但是对于 VOUT VFB I2C 配置 之间的关系,如何定性、定量理解?

从数据表中可以看出、在上电后可以通过 I2C 配置 Vout、但我想知道如何理解  

Vout、I2C 配置和反馈电压(VOSNS/GOSNS)之间的关系。

换句话说、 对于 某些常见的降压 IC、很容易计算 Vout 和 VFB、  

但它在  TPS62872-Q1中是如何工作的?  反馈电压是否可能不等于 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。 在包含 I2C 特性的器件中、 使用 VSET/R2D 引脚上的电阻器到数字(VID)转换器。 该引脚读取该电阻器值并对器件进行编程。 因此、可以使用 TPS62872-Q1中的 VSEL 引脚来设置输出电压。

    有关 I2C 接口如何工作的进一步说明、请参阅以下应用手册"直流/直流转换器的输出电压调节方法"。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1373.slyt777_5F00_Methods-of-output_2D00_voltage-adjustment-for-dcdc-converters.pdf

    此致、  

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    感谢您的快速继电器、

    让我进一步解释我的困惑点、

    在我的理解中、在启动期间、输出电压由连接到 Vsel 引脚的电阻器设置、

    在 SOC 上电后、它能够运行 I2C 以调节输出电压。

    在正常运行中、我认为 输出检测引脚(VOSNS/GOSNS)将发回一个等于输出电压的电压

    但问题是 如果感测电压不正确、会发生什么情况? (由外部问题引起、例如开路连接或其他问题引起)?

    实际上、我们的项目中发生了一个问题(输出在启动期间高于 Vsel 设置值、且 PG 为低电平)、我 希望  

    查找问题是否 由 感应电压异常引起。

    这就是我想要弄清楚感应电压对输出电压有什么作用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    检测电压检测输出 点(或检测点)的电压、该点可能离器件的实际 Vout 点稍远一些。 因此、这 可以补偿从输出点到检测点的电源路径的电阻压降。 然后、检测线检测检测检测检测检测检测检测检测点处的电压并将其反馈到器件中、以确保反射正确的电压。 下面列出了您可能感兴趣的另一个应用手册:

    www.ti.com/.../slyt467.pdf

    另一方面、我无法就问题的原因提供反馈。 此外、我们在电路中没有发现此类问题。 为了提供更好的反馈、我要求您提供有关以下方面的更多信息:

    -原理图/布局  

    -您测量的和测量的位置的波形

    -您的测试条件  

    谢谢你。  

    此致、  

    拉米恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    另一个问题是 VOSNS/GOSNS 引脚的用例。

    我的理解是、电源电压和 GND 信号应从负载侧连接以进行遥感。

    这两个信号路由为差分信号、而不是实际差分信号。

    此处的提示:GOSNS 必须连接到接地端:主 GND 或 SOC (负载侧)内的接地端

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VOSNS/GOSNS 通常可以在负载点(本例中是 SoC)之前连接到电容器的端子。

    您能确认电容器连接在哪里吗?

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这两个信号通过 SOC (Renesas V3H)内的两个专用引脚进行连接。

    因此我向 SOC 询问所需的信号类型(差分或伪差分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、是差分信号。  

    此致、  

    拉米恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所说的具有相同 振幅和反相的差分信号、

    伪差分 I 是指将一个输入(应该是 GOSNS)连接到基准接地。

    那么、 TPS62872-Q1可以支持哪种信号?

    这是我们案例中的关键点、我需要与您确认。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS62872-Q1支持具有 VOSNS/GOSNS 的差分信号、因此、请对其进行相应的布线。  

    谢谢你。  

    此致、  

    拉米恩