This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:PWM 不稳定和可闻噪声

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217482/lm3478-unstable-pwm-and-audible-noise

器件型号:LM3478

您好!

我想把 LM3478用作为一个简单的 LED 驱动器、示意图已经附上。 问题是、我无法在 DR 输出端获得稳定的占空比。  组件主要遵循 WEBENCH 电源设计工具。  哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    我认为这个问题与控制环路有关。

    您是否仅尝试过电压环路?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    是的、我尝试过这个解决方案、它真的很有帮助。 但我希望以其原始形式实现性能。 我假设在这些条件下、电感过高。 符合8.2.1.2.2功率电感器选择7.4 µH。  也许电感器电流纹波不足以确保正常运行。 由于电感值的范围有限、我将频率增加到了470 MHz、并施加了4.7uH 的电感。 现在 PWM 是稳定的。 我想我的问题已经解决了。