This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:电池充电器 IC 建议请求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, TPS25750, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216357/bq25302-battery-charger-ic-recommendation-request

器件型号:BQ25302
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TUSB322、 BQ25616

大家好、TI 支持团队

该客户公司正在应用 BQ25302产品并正在对其进行审查。

我正在使用三星手机的充电器进行充电测试,但我询问了一个不充电的问题。

-问题:没有对充电器施加 VBUS 电压。

-充电器: Type-C VBUS 输出

我认为、将 VBUS 从充电器应用到 BQ25302的问题在于、充电器不与数据通信、因此没有输出。

还有其他意见吗?

另外、请推荐采用与 BQ25302相同规格且能够进行 USB 通信的产品。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TI 电池充电组当前没有与 USB-C 端口通信的充电器。  端口和充电器之间需要一个像 TUSB322这样的通信芯片或像 TPS25750这样的端口控制器。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    感谢您的确认。

    你似乎可以使用 TUSB322的 DFP 模式。

    查看如下所示的数据表方框、其中添加了用于 DP/DM 及其它数据通信的 IC。 但是、如果它只是在充电、它不是

    只应用 TUSB322时出现问题?

    此外、在 Type-A 转 Type-C 中、如果仅输入 VBUS、充电是否会正常运行? (我们希望它能够正常运行。)

    有任何帮助吗?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我不是 TUSB322专家。  我建议您创建新帖子来询问有关该器件的问题。

    至于拥有 A 型端口、A 型端口使用 BC1.2规范、可在插入时提供5V 电压而无需通信。  但是、A 型端口电流输出由 DP/DM 通信决定。  BQ25302没有 DP/DM 通信。  BQ25616是一款具有 DP/DM 的3A 独立充电器、也可作为一个选项。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    感谢您的回答。

    此致、

    MJ