This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:FAULT 引脚结构

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215116/tps92633-q1-fault-pin-structure

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、

请帮助回答几个问题:

1. FAULT 引脚悬空时的故障电压是多少、VSUPPLY>V (POR_RISING)、VEN>VIH (EN)

2.  FAULT 引脚悬空时的故障电压是多少、VSUPPLY VIH (EN)

3、能否按照下图分析故障管脚的结构?  该图是否显示了所有电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果没有故障,它将通过内部上拉电流上拉。   请参阅数据表中的6.7典型特性测试波形

    2.请参阅数据表中的6.7典型特性测试波形

    3、不、仅显示了 IO 引脚内部连接。 还有由故障检测状态控制的上拉和下拉电路。