输入侧引脚4-10对地短路、输出也部分短路。 这不是硬故障、故障时间在0.5H 到2小时之间。 下面是原理图和布局


有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


我们的应用涉及 BLDC 电机。 三根电机线穿过此芯片的顶部。 我捕获了电机绕线与 TPS630250相靠近或远离 TPS630250的位置之间的反馈信号。
有点远

靠近 TPS 芯片
通道1:5V 通道2:IC203输入、通道3:IC203启用、通道4:3.3V 输出

此外、我们还有 WBENCH 工具的该设计。 分压器电阻相当大。 我们想知道是否可以将它们更改为4.7K 和1.5K? 任何风险。 我们的应用大部分时间需要1.5A 的电流。 谢谢你。
荣
TAO、这块芯片降压和升压转换器是基于输入电压和输出电压的切换、对吧? 如果是、针对以下情况

通道1:5V 通道2:IC203输入、通道3:IC203反馈、通道4:3.3V 输出
该芯片是否在降压和升压模式之间切换?

我想栅极控制(绿色圆圈中) 就是决定以降压或升压模式运行的控制器。
在我们的一个故障板上、我移除了 L203并检查 L1和 L2的阻抗。 L2至地为零、L1至地为283.5K。 这是否意味着芯片有时以升压模式运行?
谢谢。
您好、 Rong、
如果输入电压为4V 至5V、输出为3.3V、我认为器件将始终在降压模式下工作。 尽管电源输入端和电路板之间串联了一个二极管。 器件不应在纯升压模式下工作。 我对所附图片感到困惑。
此器件的模式转换不仅取决于电压、还取决于输出电流。 但是、是的、您几乎可以认为它仅取决于电压。
我仍然认为、高风险应该是 Vin 和 L1引脚中的电压超出规格。
此致
陶氏
您好、 Rong、
通道1:5V 通道2:IC203输入、通道3:IC203反馈、通道4:3.3V 输出
[/报价]在 这张图片的开头、有一些开关噪声耦合、但噪声消失了之后。 似乎不再切换?
是的、因为在具有不同 Iout 的内部 FET 上始终具有不同的压降。
此致
陶氏