This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:元件计算应用手册

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10886, LM5122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216200/lm5122-q1-application-notes-for-components-computation

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP10886,, LM5122

大家好、

我们的客户正在寻找 SEPIC 转换器。 电源规格如下:

输入电压范围= 6V 至18V
典型输入电压= 12V
输出电压= 12V
输出电流= 4.16A
功率输出= 50W

我发现了 接近他要求的 PMP10886参考设计。  PMP10886 参考设计采用 LM5122、这是一种工业级器件。 但是、我们的客户需要汽车一级解决方案。 似乎 可以在相同的应用中使用 LM5122-Q1而不是 LM5122。 您能确认吗?

此外、他还需要一份应用手册、可用于计算 SEPIC 转换器应用中的组件值。 我们有一个吗?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、我认为对于 LM5122-Q1是可以的。

    有关组件选择、您可以参阅 AN-1484。

    但对于50W 输出、您也可以考虑4开关降压/升压解决方案。

    此致

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:
    感谢您的答复。 我们的客户在下面提供了后续咨询。

    Q1:能否找到修复补偿网络值的演示、从而使 SEPIC 转换器实现良好的稳定?  
    Q2;谁能找到电路的小信号(SEPIC)?  
    此致、
    达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我想您可以从参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP10886开始

    此致、

    冯志