This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678可调替代产品

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22677, LM2677, LM2679, LM22679, LM22678, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217054/lm2678-lm2678-adjustable-alternatives

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件:LM2679LM22679LM22678、LM2677、LM22677、

尊敬的支持部门:

在可调输出电压应用中、我目前使用 LM2678SX-ADJ  基准 、但我 需要一些替代基准。

LM2677 LM22677 LM22678 LM22679和 LM2679基准是否是潜在100%可替换解决方案?  

我的主要问题与它们在引脚5上的选项有关。 我想让他们保持未连接状态并保持 LM2678的行为和控制模式。

我也愿意提供任何建议、更好的引脚到引脚兼容、或者与相同或更多的7A 电流限制和0至26VDC 可调输出兼容。

提前感谢您的回答。

此致、

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    LM22678外观与 TO-263封装相同、应与 LM2678引脚对引脚兼容。

    对于 LM2679、我认为需要将 RADJ 电阻器连接到引脚5。  

    不过、对于 LM22679、数据表显示可以将 IADJ 引脚悬空以实现默认设置。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando:

    感谢您的快速回复。 我同意上述所有基准都与 LM2678引脚对引脚兼容。

    我想问的是、是否有一些内部参数我必须要考虑、而这些参数可能会以不同的行为影响我的应用。

    在我的应用中、引脚5悬空、引脚7连接到微控制器以实现开/关功能。 此外、LM2267x 具有不同的内部频率和反馈电压。

    此致、

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    正确、FB 电压略有不同、LM22679为1.285V、LM2679为1.21V。

    差异约为6%、因此输出电压将改变6%、或者您必须调整 FB 电阻器。

    开关频率明显不同、即500kHz (LM22679)与260kHz (LM2679);  

    这意味着 对于 LM22679、最佳电感大约减小了一半。

    不过、拓扑是不同的、因此最好根据数据表中的建议、LM22679数据表中的公式11和 LM2679数据表中的图17来计算最佳电感。

    软启动功能应与之类似、因此您应该能够将其保留在微控制器上。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多