This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:放电终止电压学习周期

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217030/bq40z80-discharge-term-voltage-learning-cycle

器件型号:BQ40Z80

大家好、

让我在学习周期中询问您关于 Voltage 一词的情况。

到目前为止、在执行学习周期时、电池规格的最小放电电压设置为 Term Voltage。
但是、如果可能、我希望在我们的电池组产品的下限电压下进行学习循环。

我阅读下面的主题。
如果电池规格的最小放电电压与3V 之间的电压是 Lib、是否应该合适?

e2e.ti.com/.../bq40z50-discharge-term-voltage-learning-cycle

最好的 Reagerds
真见市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    学习过程中较低的放电电压始终会更好、因为它可确保通过的电荷更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Shirish!