请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
让我在学习周期中询问您关于 Voltage 一词的情况。
到目前为止、在执行学习周期时、电池规格的最小放电电压设置为 Term Voltage。
但是、如果可能、我希望在我们的电池组产品的下限电压下进行学习循环。
我阅读下面的主题。
如果电池规格的最小放电电压与3V 之间的电压是 Lib、是否应该合适?
e2e.ti.com/.../bq40z50-discharge-term-voltage-learning-cycle
最好的 Reagerds
真见市