This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:TPS3800上的 WDO 输出问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216578/tps386000-wdo-output-issue-on-tps3800

器件型号:TPS386000

您好!

我们使用的是 TPS386000器件。 根据产品说明书 看门狗计时器(WDT)触发输入。 每隔610ms (典型值)输入一次正或负逻辑边沿可防止 WDT 在 WDO 或 WDO 引脚上超时。我们从处理器向 WDI 提供5Hz 信号、但处理器需要花费超过1分钟的时间 才能释放5Hz 的脉冲。  在610ms 内可防止 WDT 计时器  超时、当 WDT 超时时时、该引脚进入低阻抗状态并连接到 GND。 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    谢谢您的提问、我很乐意提供帮助。 对于 TPS386000、如果 RESET1被置位、WDT 计时器不会启动。 在您的设计中、是否可以在等待处理器准备就绪时使 SENSE1引脚处于低电平?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我们无法使用 SENSE 引脚、因为复位1会启用处理器电源轨。 您能建议其他选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    遗憾的是、除了一起切换到不同的部件之外、保持 RESET1为低电平是使该器件的看门狗停止的唯一选项。

    杰西