This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:ESD 等级

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215247/ua78m-q1-esd-rating

器件型号:UA78M-Q1

大家好、  

您是否具有 UA78M05-Q1的 ESD 等级(HBM CDM)? 在 D.S.

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    HBM 额定电压应为1000V、CDM 额定值应为1000V、但是这是一个相当旧的器件、当几乎50年前首次对该器件进行特征评定时、可能未进行测试。 我们目前正在对此器件进行修订、我将了解即将上市的器件的电压是否匹配。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    遗憾的是、由于此器件非常旧、因此从未在现代 ESD 标准下运行。

    我所做的就是与从事重新设计的工程师交谈、了解他们对于当前认证以及基于其中布局和晶体管块对旧器件的看法。

    无论是商用器件还是汽车类器件、都将获得1kV 标准认证。 该器件的旧非汽车版本的额定电压为 CDM 至2000V、HBM 至2500V。 由于我们没有进行测试、因此我无法可靠地说旧的汽车类器件可以承受2kV CDM、2.5kV HBM 测试、但我们认为该器件可以承受1kV 的 HBM/CDM 额定值。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    约翰