This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:最大输入电压

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217770/ucc28781-maximum-input-voltage

器件型号:UCC28781

您好、TI!

是否提供输入过压保护?

我有一个输入电压为30-72V 的双路24V 0.85A 和24V 0.18A 输出变压器。

当我达到85V 时、它开始发出一些奇怪的噪声、在大约86V 时它停止开关、然后我需要将 Vin 降低至大约75V 以使其继续平稳运行。

我尝试了另一个 MOSFET (它们都具有相当好的规格、但这个现在具有更低的电容。) 现在它似乎运行到输入电压100V 没有问题、尚未尝试过更大的版本。

简单地说、MOSFET 电容是否会对其产生影响? 否则、还能是什么呢?  

谢谢!

瓦伦丁纳 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    UCC28781中没有固有的输入 OV 保护、但可根据需要将 FLT 输入配置为发挥作用。   
    请参阅数据表(第48和49页)中的第7.4.12.3节、了解如何使用该功能。  

    MOSFET 电容可能以这种方式产生影响:  
    1. 您的 PSU 设计有一定的最大功率等级和峰值初级电流。  
    2. 高 MOSFET Coss 在"高"输入电压需要更多的负电流来实现 ZVS。
    3. 较高的负电流需要较高的正峰值电流来提供负峰值所需的能量。
    4. 超过85V 可能会导致峰值正电压高于 OPP 阈值、并在160ms 后关闭。  (我不确定奇怪的噪音来自何处。)
     
    5. 选择具有较低 Coss 的 MOSFET 可以减少高压线路中 ZVS 所需的负峰值量。  
    6. Ineg 越低意味着相同输出功率等级下的正峰值越低。  
    7. 正峰值下限表示未触发 OPP 阈值。  
    8. 较低的 Coss 也意味着较短的关断延迟,因此 Vin 可以升高而不会导致 Ippk 超过 OPP 阈值。  

    这就是我认为 Coss 与你的症状有关的方式。  我希望这种解释与实际发生的情况相符。  

    此致、
    乌尔里希