This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:忽略它会损坏反馈?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217721/tps54062-bypassing-it-will-damage-from-back-feed

器件型号:TPS54062

您好、专家!

客户在  产品中使用 TPS54062将24V 转换为3.3V。  组装期间(完成测试和编程后)、我们还必须在该器件上配置微控制器。 为此、他们需要3.3V 电源。 我们在想是否可以直接通过固定装置为3V3电源轨供电、从而绕过 TPS54062。

我们知道它会将3.3V 反向馈送至24V 电压轨、在这种情况下不会消耗任何电流。 遗憾的是、无法通过24V 电压轨供电、因为编程和测试后将无法访问连接。

 这样做是否会损坏 TPS54062、或者我们是否可以在配置装置中使用此方法?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、对于这种情况、我建议在 VIN (阴极)和 SW (阳极)之间使用一个肖特基二极管。 这将确保 HSFET 不会损坏。