This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1683交叉-推挽式直流/直流

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217774/lt1683-cross---push-pull-dc-dc

嗨、团队、

我想知道对于 LT1683 (数据表)这样的器件、也就是推挽式直流/直流控制器、最好的方法是什么。 我知道我们 的产品系列中可能没有这类控制器、但我想知道、作为转换器、什么样的控制器会被认为是更好的交叉参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    从我可以发现的结果来看、我们没有这款器件的直接交叉参考、因为它具有集成的压摆率控制。

    面向低 EMI 的推挽式转换器包含 SN6505B 的数据表、产品信息和支持| TI.com。然而、它的调节与 LT1683不同。

    有很多与 LT1683相似的不同推挽控制器、但是没有用于调整转换率控制的引脚。 您可以在 ISO DC-DC 中按照支持的拓扑结构筛选 TI 产品、以查找支持推挽应用的所有器件。

    谢谢。

    约瑟夫