This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2异常静态性能

Guru**** 2587555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217352/bq40z50-r2-bq40z50-r2-abnormal-static-performance

器件型号:BQ40Z50-R2

您好  

客户采用 BQ40Z50-R2+MSP430进行设计,睡眠模式下 电压为 13.1V ,电流3mA。  开启 DMOS 后、电流恢复正常。

电流测量是一个与电池串联并连接到 VC4/BAT+的电流表。

附上了原理图。

e2e.ti.com/.../Sheet1_2800_1_29002800_2_2900_.SchDoc

测试完成后、这是由于 PRES 引脚被拉高所引起的电流消耗。 这可能是由于打开了 PRES 内部的 RHOUT、如何将其关闭?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可拆卸电池组、RHOEN 仅在很短的时间内启用、或者在电量监测计检查是否发生紧急关断时(您可以使用 DA 配置、NR 位和 EMSHUT_EN 位启用/禁用此功能)。