This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:EC3-EC0显示0x7

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217753/bq78350-r2-device-fw-ec3-ec0-shows-0x7

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

您好、先生/女士:

关于 BQ78350-R2、我们有三个问题。

1.电池状态的 EC3-EC0位显示0x07、UnknownError。

这是什么意思? 为什么设备显示此消息?

2.什么条件使 INIT 标志变为0? 是否有时序图显示这一点?  

请提供您的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UnknownError 表示根据总线上接收到的特定命令调用的函数之一返回错误。 由于错误信息只有三位、错误代码的数量有限、与总线上的问题无关的任何错误都映射到"UnknownError"。 如果已知该命令触发了 UnkownError、则可以估算该错误的原因。

    在电量监测计完成启动并准备好开始监测后、INIT 将变为0。 此时不会报告有效的结果单位(它会报告默认值、例如电压和温度)。