This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于使用低侧开关驱动电感负载的建议- HV 接触器

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217305/suggestions-for-a-low-side-switch-to-drive-inductive-loads---hv-contactors

主题中讨论的其他器件:ULQ2003A-Q1TPS2400

大家好、我需要通过开关驱动4个电感负载、最初想用高侧开关打开负载。 我经常会遇到这样的问题:所有以所需电流驱动线圈的汽车级 HS 开关都不适合6V-36V 的电源电压。 我需要支持高达36V 的电源电压、因此我想知道是否可以使用低侧开关进行切换? 这对于我的低侧需要达到的额定值意味着什么? 我正在驱动的负载是 Gigavac GV241MAB 接触器。 拾取电流是否仍可在线圈的正极侧看到、或者如果低侧是开关电流、我将在低侧看到什么?

任何建议和帮助,这将是伟大的! 此外,任何为实现这一目标而提出的建议都是完美的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    我们的 ULQ2003A-Q1器件是7通道低侧开关、支持高达50V 的电压。  

    有关此器件的更多信息、请访问: https://www.ti.com/product/ULQ2003A-Q1?keyMatch=ULQ2003A-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN。 

    但是、一个重要的考虑因素是您计划让接触器消耗的电流量。  

    该器件可每通道以最大500mA 进行驱动、并会根据同时导通的输出数量和占空比降额、如下所示:  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    我的接触器的拾取电流各约为5A。 我还假设低侧开关不需要额定高电压、因为它们只是切换线圈的负极/接地侧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    对于 OUT 引脚、它们需要符合线圈负极/接地侧的预期电压。 但是、对于电感负载、我们需要将 COM 引脚连接到负载正极侧的电源电压、如下所示:  

    但是、我们的低侧开关产品系列无法驱动5A。  

    您是否考虑过我们的电子保险丝产品系列、特别是我们的  TPS2400?  

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#1715min=0.01%3B4.866&1715max=4.352%3B500&238max=36.8%3B100&238min=-90%3B4.3&sort=1715max;desc&

    遗憾的是、我无法在此 TPS2400器件上提供最佳支持、因为它不是负载开关/PMUX /低侧开关产品系列的一部分、 因此请 使用该器件型号启动新主题 、以便与应用工程师联系、为该器件提供更准确的支持。

    此致、  

    伊丽莎白