This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42-Q1:UCC28C42-Q1:

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217516/ucc28c42-q1-ucc28c42-q1

器件型号:UCC28C42-Q1

团队、您好!  

我有一个与  UCC28C42-Q1相关的问题。 我希望确认电气特性中有一些相关信息。  

在 PWM 占空比中(VFB > 2.6),ASIC 占空比的输出为0%。 如果 VFB< 2.4、那么我们可以使输出 MOSFET 恰好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的担忧是如果反馈引脚处的电压大于2.6V,那么反激式转换器给出的占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Prince:

    根据数据表、如果 Vfb >2.6V、则占空比将为0%。

    请告诉我、这是否有助于澄清您的问题。

    谢谢。

    约瑟夫