This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217727/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B

大家好、采用 QFN 封装的无线充电器 IC BQ51050B 的输出电压存在问题。 RECT 引脚电压为3、5V 至4、5V。 数据表中写道、若要允许输出、RECT 电压必须高于5V。 测试时的最大输出电压为0.8V。 应为4、2V、以便对 Lipo 电池充电。 有人能给我一些建议或提示吗? 可能是我接线不正确或电容器值错误。 我正在使用此线圈:  

线圈:WRSR-12R0K-13;12uH 6A;48mm x 32mm

我使用标准 QI 1.2 5W 充电器作为变送器。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仔细检查 RECT 和 FOD 引脚之间的电阻值、R36看起来像一个120欧姆-应该大约为42.2k。

    这无法在启动时发送 RECT 和输出的示波器捕获。  查找 RX 发送的数据包序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将电阻器更改为43k 以及示波器 RECT 和输出。 启动过程如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动看上去一切正常。   

    您是否正在使用电池或电池模拟器?

    低于4.2V 的单元将处于由 ILIM 引脚上的电阻器网络设置的电流调节范围内。   检查 ILIM 上的电压、在电流调节中、该电压将为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用锂聚合物电池、且 ILIM 引脚的平均电压为4.05V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细检查 ILIM (引脚12)电压和电阻器连接、不应是4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我找到了 R36、42K2的确切值、并在板上更改它。 我可能在 R35上发现了一个错误的焊接点。
    在重新焊接后、两个电阻器的输出为4.2V、并且全部正常工作。

    感谢您的帮助!
    祝你度过美好的一天!

    约瑟夫