This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:我找不到 Cout 的最大值

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216183/tps62825-i-cannot-find-the-max-value-for-cout

器件型号:TPS62825

大家好、


的客户正在使用 TPS62825进行设计、但未找到 Cout 的最大值。
我认为我们在数据表上仅有的一件事是典型应用的最大值为100uF。

但最大可能值是多少?

感谢您的支持。
此致、
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您使用 E2E、

    对于 TPS62825、我建议遵循数据表中的建议。

     如果客户希望进一步增大输出电容值、则应在相同的因数内减小电感值、但请确保希望使用小电感器实现更高的纹波电流、这会影响器件的效率。

    但如果您希望将较大的电容器放置在远离器件的位置、则应该可以、不需要更改电感器、只需在器件附近使用推荐的电感器和电容器即可。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    如果您没有其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    还有一个问题。
    我们是否有任何降压的仿真工具可让客户更改电容器数量或输入电容器的组合?

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我们在 TI.com 中提供了 SIMPLIS 和 PSpice 瞬态模型

    请查看- TPS62825数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的反馈!

    在可以更改输出电容器数量的情况下、我们是否有与 webench 类似的工具仿真?

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我们是否有任何类似 webench 且可以更改输出电容器数量的工具仿真?

    TI.com 中提供了 SIMPLIS 和 PSpice 瞬态模型、您可以在其中添加 额外的输出电容器并进行仿真。

    客户为何希望使用比推荐电容器更大的输出电容器?

     如果客户希望进一步增大输出电容值、则应在相同的因数内减小电感值、但请确保希望使用小电感器实现更高的纹波电流、这会影响器件的效率。

    但如果您希望将较大的电容器放置在远离器件的位置、则应该可以、不需要更改电感器、只需在器件附近使用推荐的电感器和电容器即可。

    [/报价]

     

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。