This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC25640x Simplis 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214934/ucc256403-ucc25640x-simplis-model

器件型号:UCC256403

您好!

我正在开发基于 UCC256403的电路板、以充分了解该电路板的运行。 我将"CC25640xSimplis 模型"的仿真模型从网上下载。 它可在24V 输出电压的380V 原始设置中正常工作。

但我们的设计为380V 输入电压和60V 输出电压、我更新了 LR、LP、CN 和匝数比、如我们的电路板所示。 但仿真结果并不正确。 Vout 值错误。 如何修改模型来模拟我的设计? 需要更新什么参数集?

此致、

香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、孔天俊、

    您能否将设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 )与您的功率级值共享?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8272.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

    您好 Manikanta:

    请参阅随附的计算器。  

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    我使用您的功率级值进行了仿真。  请参阅随附的 simplis 文件。

    e2e.ti.com/.../slum684-_2800_54_2900_.zip

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    谢谢、模型工作正常。

    另一个问题是负载=4.2A 和6.7A 的波形。 CH1=侧栅极 Vgs、CH2=高侧栅极 Vgs CH3= LRR CURRENT.CH4=SW。

    对于4.2A、电路运行良好、但在6.7A 的重负载下、LR 电流似乎不足以将高侧 MOSFET 置于 ZVS。 那么如何解决呢? 来减小 Lm 或增加死区时间?  

    此致、

    香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    您需要减小 Lm (磁化电感)值以增大开关关断电流。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    高侧 MOSFET ZVS 现在正常。 但在重负载下、SW 占空比不是50%。 似乎是在关闭了高端 MOSFET 后出现电流尖峰导致了这种情况。 您是否知道占空比不为50%会导致任何其他问题?

    此致、

    香港  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香港

    关闭高侧开关后、您可能会观察到开关节点需要更多时间才能转换为零(图片中的光标跨度)。 这是因为开关关断电流非常低。 您 可以通过降低 LM 值或进一步降低谐振频率来改善这一点。

    此致

    马尼坎塔