请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22954 您好!
谁可以使用此负载开关在 Pscpice 中模拟 QOD?
此致
泽夫·格贝尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zeev:
在以下条件下、TPS22954 QOD 是一个固定的15 Ω 接地电阻:
如果从 PSpice 设计的原理图中移除电阻负载 Rload、您可以看到在 EN 为低电平时输出仍然会被拉低:
还可在此处订购一个 EVM 以便在器件上演示此功能: https://www.ti.com/tool/TPS22954EVM?keyMatch=TPS22954%20EVM
此致、
伊丽莎白