This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:当 STROBE 和 TX 为高电平时、被驱动 LED 的亮度值远低于火炬寄存器中的亮度值

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643EVM, LM3644EVM, LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213527/lm3643-brightness-value-of-driven-led-is-much-lower-than-the-one-in-torch-register-when-strobe-and-tx-are-high

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件: LM3644EVM

我使用的是 LM3643EVM、VIN=5V、L1电感器短路、器件仅配置为导通模式。

我将手电筒亮度 寄存器中的亮度值设为~50mA、将闪光灯 亮度 寄存器中的亮度值设为~100mA。

我将 TX 引脚设置为高电平、使用频闪灯引脚打开和关闭 LED。 我期望 LED 以~50mA (存储在火炬亮度寄存器中的值)驱动、但我观察到的是 LED 以~2mA 的值驱动。

如果 TX 引脚保持低电平、则我观察到的电流与闪存 亮度 寄存器中编程的电流相同、因此没有问题。

刷写时间低于在闪存超时持续时间寄存器中选择的时间。

您能否提供一些建议、为什么在通勤选通引脚时将 TX 引脚保持为高电平只会导致提供的电流可忽略不计(而不是 存储在火炬亮度 寄存器中的值)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pasquale:

    • 您对 EVM 进行的唯一硬件修改是将 L1短接。 对吧?
    • 您能向我展示您的所有寄存器设置吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    电路板上有2处可能发生的修改:  

    - L1短接;

    - 3.3V 连接到 TX 引脚(因为 PWM2引脚 从未提供3.3V、可能是 GUI 中的一个错误)。

    请查看当前配置的屏幕截图、请注意选通脉冲后0x0D 寄存器中 TX 连接到3.3V 的电流不同于0x05中指定的电流。

    当3.3V 从 TX 上断开时、在0x0D 中读取的值与在0x03中设置的值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pasquale:

    明白了。

    目前、我手头没有 LM3643EVM、我要得到一个、但需要一些发货时间。

    我将首先尝试使用 LM3644EVM 进行测试、看看我是否可以重现您提到的情况。

    BTW、您能告诉我将使用 LM3643的终端设备是什么吗? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    我认为、LM3643独立于我们的终端设备、工作时应符合数据表

    请´m 您使用 EVM 的发现不断更新此帖子、如果您能够在 LM3644EVM 上重现此帖子、我相信这将在未来对更多人有所帮助。

    谢谢!

    帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pasquale:

    当然。 我会随时向您通报最新情况。

    对于终端设备、我们只是对您的业务案例感兴趣、想了解我们是否可以在此案例上提供更多合作:)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您是否 有机会 在 EVM 上重现问题?

    谢谢!

    帕斯夸尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pasquale:

    很抱歉耽误你的时间。 我们已经分配了资源来进行测试。 将在2天内给您回复。

    BR、Steven