This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:更高功率的替代产品?

Guru**** 2505765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214344/tps54201-alternative-for-higher-power

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件:TPS92640

应用报告 SLUA979A–2019年7月–2020年1月修订 https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf 很有趣、但我需要使用电压为12至24 VDC、电流范围为10A 的 TEC。

对此有什么建议吗?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    因此、您正在寻找一种恒流驱动器 、用于在 Iout = 10A 时驱动 TEC。 对吧?

    如果是这种情况、那么您对 VIN 和 VOUT 的要求是什么? 12-24VDC 代表什么?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我想驱动 TEC 12710这样的器件、它在10A 电流下需要12VDC 的电压。我想使用同一个器件来加热和冷却、因此如果驱动器能够切换极性就很好了。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您的 VIN 范围是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12 VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    那么、您的 VOUT 范围是多少?

    抱歉、我不熟悉 TEC。

    BR、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果您可以使用 google、您可以快速了解 TEC 12710是什么。  https://www.mouser.com/datasheet/2/988/datasheet_PCX7_16_F1_4040_TA_RT_W6-2298277.pdf 是一款类似的器件、

    再次查看应用手册、我发现他们使用未指定的"V ext"作为转换器的输入。 似乎所有他们感兴趣的是获得1 A 的 Peltier。 在本例中、我需要5A 至10A 的电流、而不是大约2.5欧姆、因此 V OUT 应大约为12至25V。我不确定执行此操作所需的输入 V。

    我希望出现完全不涉及 PWM 的情况、因为我要对一些敏感设备进行热处理。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    对于支持5-10A @ 12-25V 输出的恒流降压控制器、您可以查看 TPS92640。 它可支持不涉及 PWM 的模拟调光(输出电流调节)。

    BR、Steven