This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:Bq24179布局指南

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217624/bq24179-bq24179-layout-guide

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好

我有疑问需要您的帮助。

BQ24179是否具有最新的布局指南? 数据表中的图片与芯片引脚不对应。

正在等待您的回复。
谢谢
星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    没有更新的布局信息。  我将提交以更新数据表。

    以下是 BQ25790 EVM 用户指南的剪切内容。  BQ24179是 BQ25790的降压版本。

    C24 (CPMID 去耦)和 C26 (CSYS 去耦)最为关键、必须放置在同一层 IC 的顶部。 C3和 C13是 BTST 电容器。  我建议将它们放置在电路板的底部、通过过孔连接、而不是如上所示。 这样可以使 CVBUS 和 CSYS 电容器更靠近放置。  电感器(部分显示在顶部)通过过孔连接、但可以放置在底层。

    此致、

    杰夫