This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:最大系统负载电流

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217478/bq25672-maximum-system-load-current

器件型号:BQ25672

您好!

我无法找到允许从引脚25 (SYS)汲取的最大电流。

我可以想象的限制是电池或 VIN 的限制、但根据占用空间和布局建议、引脚25 (SYS)只有一个引脚、从它出来的轨道开始非常小、然后扩展

请参阅蓝色方块和箭头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LucEE:

    SW 引脚进入 SYS 的最大输出电流为5A。

    限制将与 IC 封装有关的热相关。  将 Fsw 降至750kHz 并使用2.2uH 电感器会有所帮助。

    此致、

    杰夫