This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DSG FET 关断延迟

Guru**** 2546660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216961/bq76942-dsg-fet-turn-off-delay

器件型号:BQ76942

您好、专家!

我的问题与本便笺相关:

当检测到故障时、应立即进行 DSG FET 关断操作、并应将 Settings:Protection:DSG FET Protections A 的值设置为0x80或0xE4。 将其设置为其他值可能会导致 FET 关断操作在 NORMAL 模式下延迟250ms 或在 SLEEP 模式下延迟1秒。'

这是否意味着、如果 DSG FET Protections A 设置为 0xE4、则应启用保护 A:SCD、OCD2、OCD1、CUV all?

谢谢。

阿蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Attila,

    将  DSG FET Protections A 寄存器设置为0x80或0xE4、可强制固件在 SCD 的情况下快速关闭。  

    是否意味着如果 DSG FET Protections A 设置为 0xE4,则 Enabled Protections A:SCD、OCD2、OCD1、CUV all 应启用?

    正确、如果将寄存器设置为0xE4、则将启用 SCD、OCD2、OCD1和 CUV。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复、但问题与其他问题不符。 我们将讨论两种不同的寄存器。

    原始设置为:

    我想保证45us SCD 延迟不会延长、因此通过通知、我们清楚  DSG FET 保护 A 必须设置为0xE4。

    问题是: 我是否需要 要在  启用保护功能 A (设置为0xFC)?

    请阅读有关这两个寄存器的注释。

    此致、

    阿蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Attila,

    您无需在  启用保护功能 A。

    DSG FET 保护 A 启用保护 A 相互独立。 如果在 启用保护 A 已禁用、器件甚至不会检查它。 只要  DSG FET 保护 A  设置为0x80或0xE4、应会发生快速响应。

    此致、
    何塞·库索