This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:使用 TINA-TI 进行仿真时出错

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214983/tps54331-error-when-doing-a-simulation-using-tina-ti

器件型号:TPS54331

您好!  

我使用 TPS54331 SPICE 模型进行仿真。

我可能知道为什么我在运行时间低于10ms 时总是会出现这种错误?  

并且请不要建议我使用 PSpice for TI、因为这是客户提出的

如果我始终遇到这种错误、我如何才能用标准方法对其进行测试

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devi

    我的同事正在商务旅行。 她的答复可能会被推迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:  

    希望能尽快听到这个问题的好消息!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德维·你好

    我的同事会检查并尽快给您反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德维·你好

    您会将您的仿真文件发送给我吗? 非常感谢。

    BRS

    红宝石