This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:我可以将此 IC 用于直流/直流反激式设计吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217552/ucc28730-q1-can-i-use-this-ic-for-a-dc-dc-flyback-design

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

输入电压范围为9-16V、通过多个次级绕组为32W 负载供电的应用、是否有可用的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Pavan:

    UCC28730可用作直流/直流反激式转换器。 但是、此器件的设计假定电压高得多、因此欠压锁定会阻止它在上述指定范围内工作:

    我们拥有下一代具有更低待机功耗的 PWM 控制器、即 UCC28C55。 遗憾的是、它没有 UCC28730那样低。

    下面是一些 基于各种器件的参考设计、可帮助您快速入门。  

    我希望这可以回答您的问题。