This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:放电期间的温度监控

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214163/bq24075-temperature-monitoring-during-discharge

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25620

大家好、

我们充电时监控温度、放电时不监控温度?
此外、除 BQ24075之外、是否有任何其他器件可以在放电期间监控温度?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    团队目前不在复活节假期办公室。 我们将在2011年4月11日返回办公室后与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    了解一下 BQ2515X 系列器件。 这些器件基于 I2C、可随时监控 TS 引脚。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    BQ24075的充电电流为1.5A、所有 BQ2515X 均未配备仅为0.5A 的充电电流。
    是否可以持续监控 BQ2562X 等所有 I2C 控制器的温度?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    当 TS 引脚偏置激活时、BQ2562x 器件能够通过 TS_ADDC 寄存器监控 TS。 例如、 与 BQ24075相比、BQ25620使用外部电阻分压器。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。
    我现在明白了。

    此致。