This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:推荐器件

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1, TPS61199, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214656/tps61169-recommended-device

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:TPS92638-Q1TPS61199

大家好、

我们正在寻找6ch/8通道 LED 器件、您有什么建议吗?

-输入电压:24V

-通道编号:6或8

- IOUT: 60mA /通道最大值

-控制: EN 或 PWM,无串行接口

此致!

泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    我是否可以知道一个灯串中有多少个 LED? 我需要决定这是降压拓扑还是升压拓扑。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    抱歉、每个通道6个串联的白色 LED。 我认为它应该降压。

    但客户更喜欢简单的解决方案、电流也不是很大(60mA)、因此在这种情况下、我们是否有任何线性器件?

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    LED Vf 是否= 3V? 我担心使用线性驱动器会在 IC 引脚上留下过多电压、从而影响系统效率。

    客户是否会考虑使用具有多种选择的简单单通道 LED 驱动器?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、VF 约为3V。 考虑到尺寸和成本、多通道选择器更合适。 我们需要一个简单的系统、因此可以降低效率的优先级。

    我想 TPS92638-Q1是否出色、如果您有其他合适的解决方案、那么线性和 SW 都将会很有帮助。

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    我来搜索我们的器件、稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有更新吗?

    我还发现 TPS61199可用作降压拓扑选项。 所以我计划推荐使用 TPS61169和 TPS92638-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    很抱歉迟到了。 客户还会考虑汽车器件吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用汽车。

    抱歉 TPS61169是升压器件、它不合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    TPS92638-Q1看起来不错、但我仍然担心 IC 在输入电压为24V 和输出电压为18V 时会出现额外的压降。 如果您还有关于这个 IC 的问题、我建议您向 LED-AL 团队发布新问题、因为他们比我更熟悉这个部件。

    对于单通道 LED 驱动器、我的意思是仅使用一个 LED 驱动器来控制所有6或8个通道。 这种解决方案将更具成本效益且尺寸更小。 您能否询问客户是否对单通道解决方案的当前均匀性有任何疑问?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢、我已经与客户沟通、他认为他可以添加电阻器来降低电压、从而减少 TPS92638-Q1中的热量。

    我们可以关闭该主题、如果需要更多支持、我会向您和您的团队发送电子邮件。

    此致!
    泽明