This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:REF2030的噪声频谱密度?

Guru**** 2528920 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217462/ref2030-noise-spectral-density-for-ref2030

器件型号:REF2030

尊敬的先生或女士:

是否有 REF2030的噪声频谱密度图(例如以 nV/sqrt (Hz)为单位)?

此致、

格鲁法洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gruffalo  

    Plot# 7-35显示 REF20的噪声频谱密度。 Y 轴的标度为 ppm/√Hz。 您可以  通过乘以 VREF 值来以 μ μV√Hz 为单位对其进行转换。  

    √-如果100Hz 频率下的噪声强度为0.25ppm/μV Hz、则100Hz 频率下 REF2030的噪声强度将为0.75 μ V/√Hz。

    此致

    Trailokya