This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202EVM-716:评估板的尺寸

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217392/tps54202evm-716-dimensions-of-the-eval-board

器件型号:TPS54202EVM-716

您好、我能知道主板的尺寸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    EVM 板的尺寸大约为61mm x 51mm。 我能否说明一下您为什么需要 EVM 尺寸的数据?

    BRS

    资旭