This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:在 Webench 仿真中出现输入瞬态故障。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217014/tps543b20-input-transient-is-getting-failed-in-webench-simulations

器件型号:TPS543B20

您好、TI 团队、

我们正在使用  TPS543B20RVFR 降压转换器、其中 降压转换器 的形成是:
输入电压: 11.5至12.5V 12.0V(标称值)
输出电压:1.2V
负载电流: 14安培
环境 温度: 55°C CEL
波纹: 3%

在仿真 
该设计的输入瞬态分析失败时、我们希望了解其背后的原因。
请查找原理图设计和报告


 

主密钥: 0F0F4E54B4813362[v1]

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish:

    输入瞬变的默认运行范围为0us 到600us。 在本例中、似乎要完成完整仿真。 我在结束时运行了这个测试、以确认结果、它与您分享的内容相匹配。 只要没有错误消息弹出窗口、就可以继续!

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢响应。