This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:升压转换器400W 48V 至54V 单路或多相?

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207567/lm5122-boost-converter-400w-48v-to-54v-single-or-mutliphase

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在使用升压转换器、以便从48V 电压中产生54V 电压、最大8安培电流。 结果看起来非常好、建议采用单相设置、两个顶部和两个底部 MOSFET 并联以241kHz 的频率运行。  

在400W 输出功率、单相配置下、LM5122是否有经验? 我查看了相关的参考设计、似乎是实现该功率级别的首选方法、即采用 LM5122进行两相设计。

为具有模拟调光功能的高功率 LED 构建转换器的第一步是完成的。 计划使用升压转换器并添加一个带有 OPV 的电流感应电阻器、并根据 TI 应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva419d/slva419d.pdf?OPV=1679075398210向 FB 引脚馈电 ts

感谢您的反馈。

此致、

约翰内斯·普拉德勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes:

    感谢您的联系。 您的系统的最低输入电压是48V 吗? 这是来自稳压轨吗?  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    48V 是来自交流/直流电源的固定输入电压。 最有可能是 Meanwell RPS-500-48。 此 LED 运行在7.6A 最大电流下、并且根据电流和温度、正向电压介于41V 和54V 之间。

    因此、设计参数为最大54V 和8A。

    谢谢、Johannes  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes:  

    感谢您的澄清。 在这种情况下、一个相位可能就足够了、正如 Webench 的建议、因为 Vin 非常接近 Vout、但 PCB 的热管理可能变得具有挑战性。 如果可能、请遵循参考设计的指南并选择两相解决方案。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遵循了您的建议并制定了一个两阶段的方法。 该原理图遵循数据表中的基本示例。 一个控制器是主控制器、其 FB 连接到电流检测放大器的输出、另一个控制器处于从模式。 组件选择基于 Webench 仿真、仅仿真一个相位。 我尝试使用 TINA-TI 对整个设计进行仿真。 具有两相系统的仿真无法正常工作。 计算时间是永远的。 不过、仿真一个相位是可行的。 在现实世界中、电流共享可能是一个问题。 主设备负责大多数工作。 我认为补偿网络可能是问题的根源。 对于在设计中采用电流检测放大器和双相系统时如何选择合适的值、是否有任何建议?e2e.ti.com/.../Board_5F00_main-v11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

     针对您的应用计算损耗并检查每个器件的热性能。 我认为一个相位没问题。

    当 COMP 连接在一起时、会共享电流共享。

    您可以创建有关外部电流感应放大器的新主题。

    此致、

    冯志