This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带测量功能的可裕量电源轨

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217309/marginable-power-supply-rails-with-measurement

主题中讨论的其他器件:INA3221

大家好、我提出了以下电源要求

- 0.7V 至2.5V 范围内的4个开关和11个线性稳压器

-开关稳压器范围从500mA 到1A , LDO 范围从100mA 到500mA

-需要能够通过软件将电压裕量至少为+/-10%

-需要能够测量负载的电流消耗

- A+也会测量实际电压

我认为市场上很少有能够裕量和测量的一体式稳压器芯片。  我认为最好的解决方案可能是"四路稳压器和四路裕度调节芯片"、或者"四路数字控制稳压器和四路监视器芯片"、但是我很难找到。  有人能帮助我挑选器件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于最后两项要求、数字功率监测器可能与我们的电流检测产品系列最匹配。 例如、INA3221是一款三通道电源监控器、能够感测三个独立通道的电流和电压。 需要4个来监控所有11个电源轨。

    此致、Guang