This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:我们可以配置12V 输出电压吗?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215187/lm5145evm-hd-20a-can-we-configure-12vout

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件:LM25145、LM5146、LM5145

您好、专家!

我的客户要评估 LM5145EVM。 EVM 用户指南如下所示。

  • 24V 至72V 输入电压范围
  • 5V 输出电压、可在3.3V 至8V 范围内调节
  • 提供高达20A 的负载电流
  • 自由运行开关频率为220kHz、可在-20%至+50%范围与外部时钟同步
  • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局、总面积为30mm x 15mm

通过修改 FB 电阻值、是否可以在此 EVM 上配置12V 输出?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    输出电容器的额定电压为10V。 您必须将输出电容器更改为25V 或16V。

    此外、功率损耗和效率会发生变化、 注意高负载下的温度。

    希望这能帮助你

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的回答。 我明白了。 这是用于评估 LM25145的唯一 EVM 吗? 客户需要评估24Vin、12Vout 和2Aout (需要控制器类型)。

    此致、

    内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    LM5146与 LM5145属于同一产品系列。

    也可以使用 LM5146 EVM。

    https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V 

    但是、对于24V 至12V/2A、您可以使用转换器或模块来简化设计。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的支持。 客户将在版本中评估 LM5145EVM。 除了输出电压电容器支持12V 输出电压外、是否需要进行任何修改?

    此致、

    内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上越市

    是的、我相信是这样。

    为了实现理想运行、必须更新电感器和补偿元件值以确保稳定性。

    利用 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC 查看设计 

    -奥兰多