This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:提高接地电势进行高压调节

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117, TL1431, TPS7A4501-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216177/tps7a4501-sp-hv-regulation-by-elevating-the-ground-potential

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:LM117TL1431

我们之前使用了 LM117、通过提高输入和输出的电势来调节-200VDC 电源。  这个想法源于 TI 应用手册。  我们正在尝试获得更好的温度调节性能、因此想试用 TPS7A4501。  我在 TI 网站的参考设计中找到了 PSpice 模型。  当我使用 TINA 进行仿真和"提升"版本时、显然会得到不正确的答案。  你有什么建议吗?

我们目前正在对配置为1.21 VDC 基准的 TPS7A4501进行温度测试。  我们打算提升 GND 并进行一些测试。

我发送了一份 LM117高压稳压器的 TINA 原理图、其中包含我的第一个 conversation.e2e.ti.com/.../PR_5F00_TINA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lloyd、

    我不确定您的 TPS7A4501预期电路是什么样子。  您能否发布一段原理图以便我了解您的用例?

    高电压。  TPS7A4501支持高达20V 的输入电压。

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " PR_TINA.docx 链接应该可以正常工作。  如果没有、请告知。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个想法来自于 TI 应用手册 snva583。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM117与具有接地连接的 TPS7A4501相比是大不相同的器件。

    我无法通过查看 LM117原理图来推断您打算使用4501执行什么操作。

    如果您有 TINA 原理图试图对其进行仿真、这可能会有所帮助。

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我翻转了 TL1431 (原理图上的 TLHV431)并将地抬高。  TPS7A4501以接地端为基准、而不是以 OUT 为基准。  在原理图上花几分钟时间。  我尝试了其他一些没有帮助的事情。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个想法来自于 TI 应用手册 snva583。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解此电路的工作原理。

    您能告诉我您想要的操作吗?

    220Vin、Vout 为? 输出电流?

    如果您提供该信息、我将花些时间查看应用手册。

    谢谢。

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    220VDC IN、200VDC、500ua 负载。  谢谢。 LM117电路可以正常工作、但我们的客户希望获得更好的热性能。  我们仅针对稳压器(TPS7A4501)运行了几个热循环、并在-33°C 和65°C 之间具有32mV 的摆幅。 比 LM117设计低约10倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM117的最小负载为5毫安。  效率不是很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lloyd、

    我相当肯定这将不起作用。 如果您检查相对于 GND 和 Vout 的节点电压、则没有意义。

    例如、到其伪 GND 节点的 Vout (R10的顶部)

    从该节点到 Vout 的电压为~8V。

    从 GND 到 C2顶部的电压也为8V。  因此、R7必须具有较大的压降才能平衡电压。

    我对这一点并不100%确定、我将查看是否有一位设计人员可以发表评论。

    此原理图中的负载在哪里?   是 R9吗?

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R9是预期负载。

    "TINA/DC Analysis/Calculate Nodal Voltages"显示非检测结果。  我在 TI 网站的参考设计中找到了 TPS7A4501的模型。  我假设这是一个完整的模型、可以支持"计算节点电压"功能;但是、我尚未找到任何不是"瞬态"模型的稳压器模型(包括并联稳压器)。  我还没有在 DC Analysis 上尝试过任何方法、但我怀疑这不起作用。

    我一直在责怪模特。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS7A4501-SP 页面上找到了模型。

    zip 文件为 slvmda5.zip。

    我已经运行了参考设计、它看起来可以用于直流分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS7A4501-SP 页面上找到了模型。

    zip 文件为 slvmda5.zip。

    我已经运行了参考设计、它看起来可以用于直流分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lloyd、

    这些模型应支持直流分析。   我将尝试在 pspice 中重新创建您的原理图、并尝试获取设计人员的意见。

    我应该能够在星期一获得它。

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lloyd、

    我能够在 pspice 中运行仿真。  出于一些奇怪的原因、我无法让它仿真作为 pspice 库一部分的 MPSA42晶体管。  不过、我让它可以与通用 pspice NPN 一起工作。

    但它似乎确实以合理的方式运行。  这可能是您进一步调查的可行解决方案。

    我建议通过 EVM 进行原型设计、以确保在加电/断电期间不会违反绝对最大要求、并确保它满足您的精度要求。

    此处使用的是瞬态模型 slvmc22a

    如果您没有 PSPICE、则可使用"PSpice for TI"。  您在探测非 TI 或 PSPICE 内部组件和数量方面的能力有限。

    您可以在以下位置对其进行下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE%20for%20TI%20DOWNLOAD

    如果您的问题得到了解答、请点击这个已解决的我的问题。
    此致、
    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wade。

    我取出了 MPA42并选择了通用 NPN。  我切换到了 slvm22a 模型,DC 分析开始工作。  我在运行热分析时确实遇到了问题、但我们可以忍受。

    再次感谢您的帮助。