This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:将 SYNC/MODE 引脚直接连接到5V

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217117/lm76002-tying-sync-mode-pin-directly-to-5v

器件型号:LM76002

大家好、

我们 已在多个设计中使用了 LM76002、我们对 其性能感到非常满意。 我们主要使用转换器从24V 输入生成5V 电源。

现在、我刚刚偶然发现了这个主题、这让我们对我们的设计有点不安全:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805285/lm76002-mode-pin-pull-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm76002%25252520mode#

长话短说、我们始终在 FPWM 模式下使用 LM76002、因此我们要将 SYNC/MODE 引脚拉高。 现在、如上面链接的主题中所述、我们也认为不允许在 LM76002上加载 VCC 引脚(如数据表中所述)、因此通过将引脚直接连接到降压转换器的5V 输出电压、将 SYNC/MODE 拉高。 您觉得这样做有什么问题吗? 由于 数据表的"建议运行条件"部分没有关于 SYNC/MODE 引脚电压范围的说明、但仅有5.5V 的绝对最大额定值、因此我们有点担心该引脚是否打算直接由5V 驱动。

如果 您能  对此主题做出一些澄清、我们将不胜感激。

谢谢、此致、

塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    MODE/SYNC 引脚为高阻抗、从 VCC 吸收低电流、因此可以使用它进行驱动。  

    [quote userid="216106" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217117/lm76002-tying-sync-mode-pin-directly-to-5v 这样做有什么问题吗?

    假设未超出绝对最大值(5V 稳压良好)、则 MODE/SYNC 连接到5V 不存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    5伏电源稳压效果确实很好、因此设计不会立即造成问题、这一点很好理解。 但是、我们绝对会考虑在未来设计中更改与 VCC 的连接、因为对于绝对最大值会有更大的裕度。

    从经验来看、我认为 TI 的数据表非常详细和清晰、但 在本例中、我建议在将来的数据表修订版中澄清这一特定主题、因为 SYNC/MODE 引脚的实际阻抗并不明显。 也许可以 通过在电路图的 SYNC 引脚中添加"GND 或 VCC "(一个想法)、在"典型应用"部分突出显示与 VCC 的可能连接。

    此致、

    塞巴斯

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    谢谢您的建议。 我会将其转发给团队。