This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814EVM:限制为1.5A?

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25814EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217261/tps25814evm-limited-to-1-5a

器件型号:TPS25814EVM

您好!

我们正在 使用 USB 电子负载测试 TPS25814EVM  以检测我们可以从电路板获得的最大功率、并且我们只看到1.5A 的最大电流。 我们按照用户手册操作并混乱地查看 S1以查看输出功率的任何变化、但运气不佳。 我们还使用提供19-20V 输入的电源。  

根据手册、我们会认为 S1的方向应该像这样…
S1A =关闭
S1b =关闭
S1c =关闭

您是否建议我们更改任何其他设置以便我们可以获得此3A 输出?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您与我们联系!  

    这可能是由 ADCIN 配置造成的。 您的 ADCIN2配置是什么? (请参阅数据表中的以下图像)

    此致、  

    Aya