This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:0℃ 0.2C 放电和1A 放电测试

Guru**** 2770625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217215/bq27426-0-0-2c-discharge-and-1a-discharge-test

器件型号:BQ27426

我们进行了电量计放电测试(电池容量ú s 1230mA,储备容量设定为í a 225mA)。í a

0℃环境,0.2C放电的情况下,测试结果正常。ć

同样的0℃环境,将放电电流调整到1A时,却出现了SOC JUMP的情况。器

请确认下,1A电流测试结果为什么与0.2C测试的结果不一致?

我们进行了放电测试(电池容量1230mA、储备容量设置在225mA 中)。

对于采用0.2C 放电的0°C 环境、测试结果是正常的。

当放电电流调整为1A 时、相同的0C 环境显示 SOC 跳变。

请确认为什么1A 电流测试结果与0.2C 测试结果不一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您正确配置负载预测。 如果您要测试1A 负载、则必须确保电量监测计"知道"您使用的是1A 负载。

    如果是常规使用、监测计将根据之前的负载(取决于负载选择)进行调整、因此它将准确预测容量。 但是、如果您只是启动1A (接近1C)测试、而监测计预测另一负载(例如0.2C)的容量、则 FCC 将不正确、您将获得 SOC 跳变(如果监测计还没有时间调整负载预测) (这在放电期间需要一些时间、具体取决于条件)、否则 SOC 将缓慢下降、直到电量监测计调节负载预测、之后 SOC 将下降得更快。