This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:HO 上输出频率加倍

Guru**** 2503245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217104/lm5101a-doubling-of-output-frequency-on-ho

器件型号:LM5101A

大家好!

我目前正在测试一个 MOSFET 驱动器、目的是在适用于电池平衡应用的 Cuk 转换器中使用 MOSFET。  

我从 ESP32馈送2个同步的5kHz PWM 信号、这些信号在输入到驱动器之前会被放大。

我对 LI 信号和 LO 信号是否处于正确的5kHz ~10V PWM 感到困惑、但我的 HI 信号处于5kHz、但我的 HO 为10kHz、幅度大约为~1V、与预期的~10V 相比

我提供了一个我为 MOSFET 驱动器设计的原理图。  

非常感谢在这方面提供任何帮助。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您与我们联系! 您能否提供一些开关波形的图像? 具体而言、您能否共享输入和输出开关的波形? 此外、您能否验证您测量的是开关节点的 HO (HO-HS 的差分电压)? 分享这些波形将帮助团队更好地分析导致问题的原因。

    此致!

    亚历克斯·韦弗